- Brinda la inmediata generación de valor con una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva, lo cual permite la implementación rápida y la configuración mínima
- Ofrece el procesamiento avanzado de paquetes sin ninguna pérdida y con desduplicación y recorte de paquetes
- Garantiza la inspección de los paquetes a fin de optimizar las inversiones hechas en la infraestructura al clasificar el tráfico en tiempo real
- Ofrece equilibrio de carga sofisticado que maximiza el tiempo de actividad y protege en contra de la pérdida de datos críticos mediante la distribución del tráfico entre varias herramientas de monitorización
A single platform for a granular view of network security and troubleshooting
Problema: La lucha contra las amenazas invisibles
What network managers cannot see, they cannot fight. Threats carefully hidden in encrypted traffic can easily bypass security controls and the watchful eye of IT teams. Application bandwidth explosions with the sudden and rapid expansion of a new or unknown application can go undetected until they threaten the availability and health of the network. There are ways to amplify these issues, but they often require a complicated mix of tools to gain complete visibility into all the traffic and applications on a network. And managing a myriad of security and performance monitoring solutions can compromise network performance.
Solution: Visibility intelligence strengthens network security and optimizes performance
Ya sea que se trate de luchar contra las amenazas ocultas en el tráfico cifrado o de alimentar los datos correctos a la solución forense idónea, Vision ONE aumenta la protección de la red sin tener un impacto negativo en el rendimiento. Forme una defensa en capas con una combinación de herramientas de seguridad en línea y de análisis fuera de banda que son las mejores de su clase, o bien, establezca un cimiento sólido que le ayude a comprender lo que sucede en la red de la empresa. De cualquier manera, Vision ONE es un paso crucial hacia la seguridad total de la red.
Aided by the dynamic application intelligence from the integrated Application Threat and Intelligence Processor (ATIP), the Vision ONE network packet broker (NPB) enables you to filter and visualize not only Level 2-4 traffic, but also Layer 7 application traffic, so that suspicious applications can be tagged and watched. This provides security advantages as users can quickly spot rogue applications or unusual activity, including traffic or packets coming or going from unauthorized geographies, or questionable file transfer protocol (FTP) transfers conducted on sensitive data in the middle of the night.
This capability alone would have short-circuited some of the most notorious data breaches suffered by enterprises and agencies in the past three years.
The integrated ATIP also offers performance advantages as customers can view real-time application level traffic and metadata through a web application program interface (API), or it can be filtered, decrypted, and sent onto forensic or application monitors for further inspection.
Vision ONE is the most critical piece of network infrastructure you never realized you needed.