IxNETWORK
Test des performances de l'infrastructure réseau L2-3, évoluant avec les besoins de l'entreprise
PROTOCOLES
IxNetwork émule une vaste gamme de protocoles à l'aide du port de test CPU d'Ixia. Chaque port de test prend en charge un processeur multicœur autonome exécutant des émulations de protocole sous un système d'exploitation Linux. Grâce à l'application de test IxNetwork, chaque port de test Ixia est en mesure d'émuler des milliers de routeurs ou de ponts et des millions de réseaux et d'hôtes accessibles. L'ajout de ports de test supplémentaires permet également de faire évoluer la taille des topologies émulées avec facilité. Combinés à la génération de trafic à vitesse de ligne et aux fonctions de mesure de la qualité de service (QoS), les modules de charge CPU vérifient l'accessibilité et les performances QoS annoncées des topologies et des réseaux.
| TECHNOLOGIE | PROTOCOLE |
|---|---|
|
Routage et commutation |
BGP-4, BGP+, OSPFv2/v3, ISISv4/v6, EIGRP, EIGRPv6, RIP, RIPng, BFD, IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2, PIM-SM/SSM, PIM-BSR, STP/RSTP, MSTP, PVST+/RPVST+, Agrégation de liens (LACP), LLDP |
|
Gestion logicielle des réseaux |
VXLAN, EVPN VXLAN, OpenFlow, ISIS Segment Routing, OSPF Segment Routing, BGP Segment Routing, BGP Link State (BGP-LS), PCEP, OVSDB |
|
MPLS |
RSVP-TE, RSVP-TE P2MP, LDP/LDPv6, mLDP, PWE, VPLS-LDP, VPLS-BGP, découverte automatique BGP avec prise en charge LDP FEC 129, L3 MPLS VPN/6VPE, 6PE, BGP RT-Constraint, BGP Labeled Unicast, L3 Inter-AS VPN Options (A, B, C), MPLS-TP, MPLS OAM, Multicast VPN (GRE, mLDP, RSVP-TE P2MP), EVPN, PBB-EVPN |
|
Large bande et authentification |
PPPoX, DHCPv4, DHCPv6, L2TPv2, attributs Radius pour L2TP, ANCP, IPv6 Autoconfiguration (SLAAC), IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2, IPTV, AMT, 802.1x, WebAuth, Cisco NAC |
|
Ethernet industriel |
Link OAM IEEE 802.3ah, CFM IEEE 802.1ag, Service OAM ITUT-Y.1731, PBT/PBB-TE, Sync-E ESMC, PTP IEEE 1588 with G.8265.1 Telecom Profile, ELMI, SRP IEEE 802.1 Qat, gPTP IEEE 802.1as, Layer 2 AVB Transport Protocols IEEE 1722 |
|
Ethernet de centre de données |
FCoE/FIP, Priority Flow Control IEEE 802.1Qbb (PFC), LLDP/DCBX, VNTAG/VIC, TRILL, TRILL OAM, SPBM, Cisco FabricPath, VEPA |
TRAFIC
Le générateur de trafic complexe est également étroitement intégré aux protocoles du plan de contrôle.
| GÉNÉRATEUR DE TRAFIC | SPÉCIFICATION |
|---|---|
|
Configuration |
Assistant Trafic avancé : configuration du trafic à l'aide d'un assistant détaillé Quick FlowGroup : contrôle granulaire de l'ordre et des variations des paquets |
|
Échelle |
|
| GÉNÉRATEUR DE TRAFIC | SPÉCIFICATION | |
|---|---|---|
|
Contrôles dynamiques |
|
|
|
Types de trafic |
IPv4, IPv6, MPLS à plusieurs étiquettes, Ethernet, VLAN, ponts de fournisseur (Q-in-Q), ponts principaux de fournisseur (MAC-in-MAC), relais de trames, ATM, PPP, HDLC, L2 MPLS VPN (y compris interconnexion de réseaux FR et ATM vers Ethernet PWE3), L3 MPLS VPN, VPLS, 6PE, 6VPE, multidiffusion, multidiffusion VPN |
|
|
|
Un-à-un, un-à-plusieurs, entièrement maillé |
|
|
Mappage des itinéraires entre les ports homologues |
Un-à-un, entièrement maillé |
|
|
Regroupement des flux |
Création de groupes de flux en fonction du contenu des paquets (ex. : ID de QoS ou de VLAN) |
|
|
Profil de trafic |
Taille de trame |
Fixe, par incrément, aléatoire, IMIX, IMIX personnalisé, distribution gaussienne quad., auto |
|
|
Vitesse |
Vitesse de ligne en pourcentage, paquets/sec, débit L2 (bps, Bps, KBps, MBps) |
|
|
Modèle de charge utile |
Par incrément octet/mot, par décrément octet/mot, aléatoire, personnalisé |
|
|
QoS |
TOS, DSCP, classes de trafic IPv6, 802.1p, MPLS EXP |
|
|
Dynamique |
Le trafic prend en charge les requêtes ARP gratuites, auto Re-ARP sur reconnexion des câbles. |
|
Champs dynamiques |
Champ d'en-tête de paquet prédéfini, MPLS et PPP, avec mise à jour à la volée des paquets de trafic correspondants lorsque les informations du plan de contrôle changent |
|
|
Injection d'erreur de paquet |
CRC incorrect, aucun CRC |
|
|
Suivi du trafic par flux |
Suivi d'un ou plusieurs champs quelconques, y compris : QoS (TOS/DSCP), VLAN, adresse MAC source, adresse MAC cible, adresse IP source, adresse IP cible, étiquette MPLS, descripteur de flux MPLS, flux, paire IP source/cible, paire MAC source/cible, suivi personnalisé des paquets |
|
|
Filtrage des flux en temps réel et Flow Detective |
Les flux sont filtrés en temps réel selon les critères de suivi définis par l'utilisateur. Les meilleurs/pires flux sont identifiés selon le nombre de trames Rx, la latence mini/maxi/moyenne, l'horodatage, la perte de paquets en temps réel selon une séquence, et les flux morts sont identifiés également. |
| GÉNÉRATEUR DE TRAFIC | SPÉCIFICATION | |
|---|---|---|
|
Éditeur de paquet |
Modification des champs d'en-tête de paquet et de la charge utile |
|
|
|
Modification de la valeur des champs d'en-tête |
Incrémentation, décrémentation, liste, défini par l'utilisateur, par défaut, liaison/annulation de liaison avec les autres champs d'en-tête |
|
|
Ajout de suivi |
Suivi des flux de trafic, défini par l'utilisateur |
|
|
Modification de la charge utile |
Par incrément octet/mot, par décrément octet/mot, répétition, fixe, défini par l'utilisateur |
|
|
Modification personnalisée |
Ajout ou insertion de couches de protocoles supplémentaires |
| MESURES | SPÉCIFICATION |
|---|---|
|
Perte |
Suivi des trames Tx, trames Rx attendues, trames Rx, % de perte de trames d'octets Rx |
|
Vitesse |
Taux de trames Tx, taux de trames Rx, taux Rx (bps, Bps, Kbps, Mbps) |
|
Latence |
Stockage et transfert, raccourcis, délais de trame MEF, délais de transfert |
|
Variation des délais (gigue) |
Mesure de la variation des délais (gigue) minimale, moyenne, maximale |
|
Intervalle d'arrivée |
Intervalle d'arrivée minimal, moyen, maximal |
|
Séquence |
Petite erreur, grosse erreur, inversion d'erreur, dernier numéro de séquence, trames en double, écarts de séquence |
|
Horodatages |
Premier et dernier horodatage par flux |
|
Convergence TrueView™ |
Horodatage intégré des plans de contrôle et des plans de données pour le calcul des mesures de convergence |
|
Durée des pertes de paquets |
Estimation du délai sans réception de paquets (écart de trames par rapport au taux Rx prévu) |
|
Paquets détournés |
Par port selon le nombre de paquets non attendus sur un port Rx |
|
Paquets en retard |
Nombre de paquets arrivés en retard par flux (seuil de paquets en retard défini par l'utilisateur) |
|
Paquets désordonnés |
Nombre de paquets reçus dans le désordre par flux |
|
Paquets en double |
Nombre de paquets reçus en double par flux |
|
Paquets en ordre |
Nombre de paquets reçus dans l'ordre par flux |
Résultats des tests : Visionneuse de statistiques
La visionneuse de statistiques d'IxNetwork est un outil précieux pour l'affichage et l'analyse des résultats en temps réel et la génération de rapports sur les tests.
- Aggregate statistics are displayed hierarchically, with the ability to drill-down to group-level and flow-level statistics.
- Different modes to view traffic statistics – Instantaneous, Cumulative, or both
- Une visionneuse CSV intégrée permet d'afficher les fichiers incluant une multitude de résultats.

Visionneuse de statistiques
| FONCTION | STATISTIQUES |
|---|---|
|
Protocole global |
Compteurs de protocoles au niveau des ports |
| Port | Mode de port, vitesse, débit de données et de trames, statistiques OAM, détourné |
|
Taux de trames Tx-Rx |
Graphique des taux de trames Tx-Rx |
|
Port CPU |
Utilisation et statistiques de port CPU |
| Port de plan de données | Nombre et taux de trames selon le port (trafic du plan de contrôle exclus) |
| Élément de trafic | Les statistiques donnent une vue d'ensemble de tous les flux présents dans l'élément de trafic. |
| Défini par l'utilisateur | La vue définie par l'utilisateur permet de détailler les options de suivi configurées. |
| Statistiques de flux | Mesures au niveau des flux |
| Flow Detective | Filtrage et tri des résultats |
Gestionnaire de ressources
Les connaissances se rapportant aux divers protocoles sont souvent réparties entre les différents membres des équipes de test. Nos clients se heurtaient souvent à la même difficulté : l'absence d'un outil de collaboration susceptible de les aider à créer des configurations de manière incrémentielle. Grâce au gestionnaire de ressources, les utilisateurs sont désormais en mesure de les définir au coup par coup. Le gestionnaire de ressources permet aux utilisateurs d'enregistrer les différents éléments de leurs configurations, par exemple les protocoles et les éléments de trafic, puis de les réutiliser dans une nouvelle configuration.

Gestionnaire de ressources
Au sein de l'application, une fonction différentielle permet également aux utilisateurs de suivre avec précision les modifications apportées à leurs ressources/configurations. Le gestionnaire de ressources est un outil précieux qui favorise la collaboration et le partage des connaissances au sein d'une équipe.
Rapports
Créer un rapport sur les résultats d'un test implique de disposer des données de ce test. IxReporter comprend une nouvelle base de données, appelée « modèle d'objet » dans l'application. Ce modèle d'objet est alimenté par une application de test (comme IxNetwork) sur la base des paramètres de configuration et des résultats du test. Tous ces « objets » peuvent être inclus dans les rapports, généralement dans un tableau ou un graphique. Ce puissant outil permet de créer des tableaux et des graphiques combinant statistiques et données de configuration, de même que plusieurs protocoles.
Automatisation
La solution comprend également un large éventail de fonctions d'automatisation à base d'interface/script et d'API. L'automatisation d'IxNetwork est la simplicité même. L'interface utilisateur détaillée d'IxNetwork simplifie la configuration des scénarios de test, tandis qu'un simple appui sur un bouton permet de générer un script de test TCL. Il est également possible de modifier et de combiner les scripts de toutes les façons possibles. Pendant l'exécution d'un script, l'interface d'IxNetwork fournit des statistiques et des informations en temps réel sur l'état.
| Types | Condition du test | Détails |
|---|---|---|
|
QuickTest |
Évolutivité |
|
|
Enregistreur de macro |
Fonctionnalités |
|
|
Concepteur de tests et mises au point |
Régression |
|
|
ScriptGen |
Régression |
|
| API de bas et haut niveaux | Fonctionnalités et régression |
|

|
QUICKTEST |
TESTS |
|---|---|
|
Tests RFC 2544 |
Débit et latence, perte de trames, dos à dos |
|
Tests RFC 2889 |
Cache d'adresse, Taux d'adresse, Taux large bande, Contrôle des encombrements, Filtrage des erreurs de trame, Entièrement maillé, Plusieurs à un, Un à plusieurs, Partiellement maillé |
|
Tests RFC 3918 |
Débit multidiffusion agrégé, Délai de jonction de groupe chargé, Latence multidiffusion chargée, Latence de transfert, Délai de jonction/sortie de groupe, Débit de classe combiné, Capacité de groupe de multidiffusion, Vérification du modèle de groupe de multidiffusion, Transfert de groupe à l'échelle |
|
IEEE 1588v2 (PTP) |
Choix du meilleur maître, Erreur du facteur de correction d'horloge transparente, Évolutivité des esclaves |
|
Activation des services ITU-T Y.1564 |
Configuration du service, Performances du service |
|
Performances des données asymétriques |
Débit/Latence, Perte de trames |
|
IPTV |
Changement de canal |
|
Centre de données convergé |
Débit FCoE maxi. sans abandon, Débit FCoE maxi. sans pause, Performances Cloud |
|
Broadband Control Plane Tests |
Session setup rate and session capacity tests for PPP/L2TPv2, 802.1x, and NAC |
|
OpenFlow |
Performances du basculement, Apprentissage des adresses L2, Apprentissage des adresses L3, Capacité de la table des flux de commutation |
|
Tests personnalisés |
Exécution continue, Durée d'exécution fixe, incrémentiel, débit (recherche binaire) |
|
Tests définis par l'utilisateur |
Définition des tests dans le Concepteur de test |
Capture et analyse des données intégrées
Les protocoles Internet sont complexes, mais les émulations de plusieurs protocoles le sont encore plus. IxNetwork comprend un outil intégré qui capture le trafic du plan de contrôle en même temps que le trafic du plan de données à vitesse de ligne, et les fusionne dans un seul fichier de collecte. Disponible en option, le module Analyzer se révèle un analyseur de réseau précieux, capable d'afficher les protocoles dans des diagrammes en échelle. IxNetwork vous permet de déclencher et de filtrer les paquets capturés dans les plans de contrôle et de données en fonction du champ de paquet défini par l'utilisateur.
Dégradation
IxNetwork prend en charge toute une liste de modules ImpairNet® qui émulent des dégradations de réseau réelles. En testant une vaste gamme d'applications en exécution sur les réseaux WAN, ImpairNet offre une évolutivité, une facilité d'utilisation et des mesures sans précédent. Vous trouverez la fiche technique d'ImpairNet sur le site Web d'Ixia.
- Couverture de test allant de l'Ethernet 1G à 400G
- Couverture complète des protocoles pour le routage/la commutation, la commutation d'étiquettes multiprotocole (MPLS), l'accès large bande, l'Ethernet industriel (IE), les réseaux de centres de données et la gestion logicielle des réseaux (SDN)
- Génération de flux de trafic reproduisant les applications et scénarios réels des utilisateurs
- Fonctionnement transparent dans les environnements de réseaux virtualisés et exécution depuis tout environnement de calcul
- Automatisation complète des systèmes de test
- Isolement rapide des violations de service, notamment via l'analyse des flux du trafic
IxNetwork est une solution complète de test des performances de l'infrastructure réseau. Sa nature évolutive lui permet de gérer les périphériques les plus puissants et les réseaux les plus vastes, du routage et de la commutation aux réseaux Ethernet de centre de données et à la gestion de réseau logicielle.
Problème : Les complexités de réseau mettent les performances à l'épreuve
Les organisations testent depuis longtemps l'évolutivité et les performances de leurs réseaux. Pour autant, et à mesure que la complexité de ces réseaux s'accroît, il en est de même des difficultés à garantir les performances et la résilience en période de pointe. Abandonnez les simples tests de longs délais de réponse : un bon outil de test doit désormais évaluer les topologies réseau complexes dotées de milliers de périphériques réseau, émuler les flux de trafic complexes et réaliser des tests sous contraintes au travers d'innombrables scénarios et conditions réseau.

Solution : Un système de test fiable pour les réseaux complexes et imprévisibles
IxNetwork teste les performances dans les conditions les plus difficiles. Capable de générer plusieurs téra-octets de données et d'analyser simultanément jusqu'à 4 millions de flux de trafic, l'évolutivité d'IxNetwork lui permet de gérer les périphériques les plus puissants et les réseaux les plus vastes. Grâce à ses analyses et ses statistiques avancées en temps réel, cette puissante solution réalise un test complet, en émulant tous les composants, du routage et de la commutation à l'accès large bande et à l'Ethernet industriel, en passant par les réseaux Ethernet de centres de données et la gestion de réseau logicielle. Les assistants à interface utilisateur graphique simplifient le travail des équipes informatiques en leur permettant de répondre à un vaste éventail d'exigences de performances avec un minimum de ressources.
Informations complémentaires sur IxNetwork
Related information
Data Sheets
"NoviFlow provides the highest performance OpenFlow networking products in the world. Our customers include tier one network carriers, hyperscale cloud providers, and enterprises data centres, companies that will put our claims to the test. Ixia products are a fundamental part of our testing process, giving NoviFlow both the confidence needed to stake our performance claims, and the evidence needed to back them up."