테스트 자동화 과제 - Ixia 솔루션
대부분의 주요 네트워크 장비 제조업체가 첨단 분야에서 뒤쳐지지 않기 위해 Ixia의 제품과 서비스를 활용하고 있습니다.
또한 개발 주기가 계속 단축됨에 따라 네트워크 벤더는 까다로운 요구를 충족시키기 위한 올바른 테스트 및 테스트 자동화 프레임워크를 요구하고 있습니다. 마지막으로 필요한 것은 또 다른 전용 자동화 솔루션입니다. Ixia는 현재 인력과 시험단계의 환경을 최대한 활용할 수 있도록 지원하며 쉽게 사용 가능하고 오픈 소스 API를 지원하는 도구를 설계합니다. 또한 QuickTest 산업 표준 검증(오른쪽 동영상 참조), LaaS(Lab-as-a-Service) 및 자동화 설계 및 스크립트 서비스로 빠른 제품 출시가 가능하도록 지원합니다.
자동화를 고려한 테스트 설계
최신 개발 테스트 환경에서는 REST API, JSON 데이터 모델, 로봇 키워드, Python 프로그래밍 언어와 같은 최신 자동화 기술이 필요합니다. Ixia 테스트 도구는 복잡성에 관계없이 개별 테스트를 빠르게 실행하여 자동화 환경의 일부로 결과를 제공할 수 있습니다. 기존의 스크립트 테스트 사례를 적용하거나 새로운 테스트를 만드는 경우 모두 초급 및 고급 Tcl 및 Perl을 포함하는 모든 프로그래밍 API에 대한 자동화 지원이 필요합니다.
산업 표준 테스트 유지
RFC 2544와 같은 테스트 산업 표준은 네트워크 디바이스와 시스템을 검증 및 벤치마킹할 수 있는 효과적인 방법입니다. 이러한 표준 테스트 방법론은 다양한 사용 사례를 테스트하기 위한 모범 사례를 정의하므로 자동화 테스트 환경에 해당 사례를 통합해야 합니다. Ixia의 QuickTest는 이러한 표준 테스트를 사용이 간편하고 반복 가능한 패키지로 제공함으로써 테스트 속도를 향상시킬 뿐만 아니라 물리적 또는 가상 테스트 포트로 복잡한 구성과 네트워크 토폴로지를 테스트할 수 있는 유연성을 제공합니다.
업계 최고의 Quali CloudShell 및 TestShell 자동화 프레임워크의 완벽한 통합과 자동화 옵션을 제공하는 Ixia 테스트 솔루션을 최대한 활용하십시오.
IxNetwork——인프라 테스트
Tcl, Python, Perl, Robot API 언어 지원을 사용하여 네트워크 로드 테스트를 자동화합니다. IxNetwork에는 강력한 REST API가 포함되어 JSON 가져오기/내보내기와 함께 레이어 2/3 검증을 위한 산업 표준
IxLoad——애플리케이션 테스트
Tcl, Python, Perl 및 Robot API 언어 지원을 사용하여 가장 광범위한 애플리케이션 로드 테스트를 자동화합니다. IxLoad에는 REST API 지원과 함께 레이어 4-7 검증을 위한 산업 표준 QuickTest 방법이 패키지로 포함됩니다.
BreakingPoint——보안 테스트
Tcl, Python 및 Robot API로 보안 테스트를 자동화함으로써 네트워크 보안을 강화할 수 있습니다. BreakingPoint에는 REST API 지원과 함께 네트워크 보안 검증을 위한 산업 표준 QuickTest 방법이 패키지로 포함됩니다.
실험실 자동화
지속적인 통합과 배포로 자동화가 불가피하지만 필요한 고가의 첨단 장비는 기업 인근의 격납고에 위치하여 활용도가 떨어지거나 접근이 어려운 경우가 많습니다. NFV/SDN을 사용하여 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 가상 네트워크를 생성, 설치하면 복잡성이 증가합니다. Ixia의 LaaS(Lab-as-a-Service) 솔루션을 사용하면 실험실을 물리적 및 가상 리소스를 관리하는 셀프 서비스 방식의 주문형 자동 환경으로 전환하여 조직이 사용하는 리소스에 대한 투자 가치를 극대화할 수 있습니다.
빠른 DevOps를 위한 자동화 필요
CI/CT/CD DevOps 환경에서는 테스트 베드의 구조와 구성을 완벽하게 교정하고 자동화해야 합니다. 물리적 실험실, 가상 실험실 또는 물리적 디바이스, 사설 클라우드 및 공용 클라우드를 포함하는 하이브리드 환경에서 작업하는 경우 Ixia의 LaaS(Lab-as-a-Service) 자동화 및 관리 솔루션으로 투자 가치를 극대화하고 테스트 주기를 최소화하는 데 도움을 얻을 수 있습니다. LaaS 솔루션은 DevOps 도구 체인에 빠르고 완벽하게 통합되어 빠르고 연속적인 테스트 주기를 지원합니다.
스크립트 서비스로 자동화 속도 향상
Ixia의 전문가팀은 업계에서 가장 다양한 테스트 방법과 자동화 프레임워크를 설계 및 구현하고 있습니다. 경험 많은 솔루션 설계, 전문 서비스 및 스크립트 서비스팀이 특정 목표 달성을 위한 이상적인 자동화 솔루션을 설계하는 데 도움을 줍니다. 우수성이 입증된 다양한 Ixia 제품으로 솔루션을 새로 만들 수도 있고 고객의 자동화 프레임워크에 Ixia의 테스트 도구를 빠르게 통합시킬 수도 있습니다. Ixia는 성공적인 자동화를 위한 시작과 전 과정을 지원함은 물론 자동화 프로젝트 실패를 야기하는 가장 일반적인 문제도 사전에 예방할 수 있습니다.