360° 보안을 위한 아키텍처
IxSecure는 보안 강도를 테스트하고 동시에 기존 보안 툴을 보다 강력하게 만드는 강력한 Security Fabric™을 지원 및 활성화함으로써 애플리케이션 및 네트워크 성능을 강화합니다.
생각의 리더십

배포 전 보안 검증
개발에 있어, IxSecure의 보안 테스트 플랫폼은 37,000개가 넘는 스트라이크, 3,570개 수퍼 플로우, 330개가 넘는 기본 애플리케이션으로 구성되는 업계에서 가장 포괄적이고 실제와 같은 위협 환경을 사용하여 네트워크 보안 구성, 인프라 및 어플라이언스를 검증합니다.
라이브 네트워크 보호 및 보안
운영 단계에서 IxSecure의 Security Fabric은 컨텍스트 인식 및 보안 인텔리전스를 토대로 암호화된 트래픽도 중복 제거하여 관련성 높은 트래픽을 inline 및 대역외(out-of-band) 보안 장비에 제공합니다.

한 가지 테스트를 더 건너뛸 경우 치르게 될 비용은 얼마입니까?
출시 일정에 쫓긴 나머지 최종 보안 테스트 하나를 건너뛰고 싶을 수도 있습니다. 테스트를 건너뛸 때 발생하는 비용을 알려 드립니다.
인텔리전스 피드가 중요한 이유
위협 인텔리전스 피드가 다 같다고 생각하십니까? 상황에 따라 큰 차이가 있습니다. 위협 인텔리전스 피드에서 주목해야 할 사항을 알아봅니다.
눈에 보이지 않는 것을 보호할 수는 없습니다
업계 분석가 Zeus Kerravala가 Ixia 임원들과 함께 하는 웨비나에서 명확한 가시성이 네트워크 보안에 어떤 중요한 가치가 있는지에 대해 논의합니다.
ATI(APPLICATION AND THREAT INTELLIGENCE) RESEARCH CENTER
세계 최고의 애플리케이션 및 보안 연구원들이 포진해 있는 Ixia ATI Research Center에서는 360° 보안 인텔리전스를 지원합니다. 이 리서치 센터는 소프트웨어 개발, L27 테스트, 리버스 엔지니어링, 취약성 평가 및 개선, 악성 코드 조사, 인텔리전스 수집 등 다양한 분야에서 전문성을 자랑합니다. 이같은 복합적인 지식을 토대로 당사에서는 프로토콜부터 로딩과 위협까지, 보안과 애플리케이션 강화를 위해 실질적인 애플리케이션 공격을 생성합니다.
Featured Case Studies
보안 전문가와 만나 Ixia를 통한 보안 인프라 향상 방법에 대해 자세히 알아보십시오.