提供全面保护的架构
IxSecure 通过测试安全强度,然后启用并激活强大的 Security Fabric™ 来增强现有安全工具,进而巩固应用和网络安全。
精神领袖

部署之前验证安全
在开发期间,IxSecure 的 安全测试平台使用业界最全面的真实威胁环境验证您的网络安全配置、基础设施和设备,其中配备超过 37,000 个安全攻击、3,570 个超级数据流和 330 多个本地应用。
保护实时网络
在运行期间,IxSecure 的 Security Fabric 利用环境感知和安全情报为您的串联和带外安全设备传递消除重复数据且高度相关的流量,即使已加密。

忽略一项测试的代价是什么?
急于发布产品时,可能会倾向于省略最终的安全测试。 让我们来告诉您,忽略这项测试将付出怎样的代价。
为什么情报反馈至关重要
是否认为每一个威胁情报反馈都一样?环境 是关键。 了解提供威胁情报反馈时需要注意的事项。
对于无法看见之事,您无法予以保护
行业分析师 Zeus Kerravala 与 Ixia 高管们进行了一次网络研讨会,探讨网络安全中完全可视性的重要性。
应用和威胁情报 (ATI) 研究中心
Ixia 的 ATI 研究中心不断对 360° 安全情报进行优化改进,该研究中心是由世界各地的顶级应用和安全研究人员组成的精英团体。 他们的专业技能跨越软件开发、L2‑7 测试、逆向工程、漏洞评估和修复、恶意软件调查以及情报收集。 我们集思广益,打造真实应用攻击环境 —— 从协议、到加载、再到威胁,增强安全性并加强应用。
案例研究
联系安全专家来了解 Ixia 如何强化您的安全基础设施。